Prendiamo molto sul serio le nostre responsabilità nei confronti dell'ambiente e delle comunità in cui operiamo.
Il nostro obiettivo è creare un mondo migliore per i nostri clienti, le nostre comunità e la società. Questo obiettivo è alla base di tutte le nostre attività. Prestiamo attenzione all'impatto delle nostre operazioni e dei nostri prodotti e ci interessiamo al nostro personale e alle nostre relazioni esterne. Questo ci spinge a batterci per un futuro più sostenibile, inclusivo e responsabile. I nostri pilastri della sostenibilità (Responsabilizzazione delle persone, Soluzioni sostenibili e Azioni per il clima) sono fondamentali per il nostro obiettivo generale: garantire una crescita sostenibile e redditizia. Molte delle nostre soluzioni ingegneristiche innovative consentono ai nostri clienti di migliorare efficienza energetica e operativa, sostenibilità e sicurezza delle loro attività.




Riduzione dell'intensità di CO2
Riduzione totale dell'utilizzo di acqua rispetto allo scenario di riferimento del 2020 (in m3)
Predisposizione di piani di riduzione delle emissioni di CO2 per i siti di produzione

La sostenibilità all'atto pratico
Sostenere il settore agricolo per un futuro sostenibile
Ottenere il massimo rendimento dalla produzione delle colture è un obiettivo primario per un settore agricolo, incaricato di nutrire la crescente popolazione globale, operando contemporaneamente nel modo più sostenibile e con le migliori risorse possibili.
Come progettare veicoli commerciali a emissioni zero
Controllo dei sistemi di gestione termica delle celle a combustibile a idrogeno.
Hai preparato i piani di manutenzione?
È fondamentale proteggere le macchine soggette a usura per migliorarne l'efficienza e risparmiare denaro
In controllo: come sosteniamo l'innovazione per affrontare le sfide globali
La sicurezza alimentare futura rimane una delle principali sfide globali che governi, politici, produttori e consumatori devono affrontare.

La sostenibilità all'atto pratico
Come l'adozione dell'energia solare nello stabilimento IMI Norgren di Rockford ha ridotto 242 tonnellate di carbonio
Scoprite come IMI Norgren utilizza i pannelli solari nello stabilimento di Rockford per ridurre l'impronta di carbonio e aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità.
Come la sostituzione di una macchina per chiavi nello stabilimento IMI Norgren di Brno ha ridotto il consumo energetico del 74%
Scoprite come l'ottimizzazione e l'aggiornamento di una macchina presso lo stabilimento IMI Norgren di Brno ha permesso di avvicinarsi agli obiettivi di sostenibilità.
IMI Norgren Minneapolis fa un passo significativo verso la riduzione delle emissioni di anidride carbonica grazie a un nuovo grande impianto solare.
Scopri come la fabbrica IMI Norgren di Minneapolis riduce le emissioni e fa un grande passo verso gli obiettivi climatici con un nuovo impianto di pannelli solari di grandi dimensioni.
Perché ottenere il 35% di energia da pannelli solari è stato solo l'inizio per la nostra sede di Noida
Scopri le iniziative per l'ambiente che hanno aiutato Noida a ridurre i rifiuti da imballaggio e a raggiungere la quota del 35% di energia solare.
Intendiamo operare in modo responsabile e fare sempre la cosa giusta
Il nostro nuovo codice di condotta è stato aggiornato e condiviso in tutta l'azienda nel 2022. Il concetto di "fare sempre la cosa giusta" è in linea con il nostro obiettivo, ovvero fornire un'ingegneria innovativa per un mondo migliore. L'integrità è uno dei valori fondamentali alla base della nostra attività. Il nostro codice di condotta definisce gli standard da rispettare e le procedure operative standard a sostegno di tali concetti. È possibile consultare le nostre politiche e certificazioni qui di seguito.