Qu'est-ce qu'une électrovanne à action indirecte ?
Les électrovannes à action indirecte utilisent l'énergie de pression du fluide de service pour ouvrir et fermer le siège de la vanne et ont donc besoin d'un différentiel de pression pour fonctionner (minimum 0,1 bar). Le système pilote fonctionne comme un booster, de sorte que même avec un bobine de moindre force magnétique (que celle d'une vanne à commande directe), il est possible de contrôler des fluides circulant à des vitesses plus élevées sous des pressions élevées. Des pistons et des diaphragmes sont utilisés comme éléments d'étanchéité pour le siège principal.
24/04/2020

- Vous êtes ici