Expertise
Was ist ein elektrischer Zylinder?
Ein elektrischer Zylinder ist eine Vorrichtung, die eine Bewegung einer Last oder eine Aktion, die eine Kraft erfordert, wie z. B. Klemmen, mit Hilfe eines Elektromotors zur Erzeugung der erforderlichen Kraft erzeugen kann.
Was ist ein Elektromotor (Servomotor)?
Ein Elektromotor (Servomotor) ist ein Gerät, das den elektrischen Stromfluss in die mechanische Drehung einer Spindel oder eines Rotors umwandelt. Die Rotation wird in vielen Anwendungen in eine lineare Bewegung umgewandelt.
Was ist ein Servoumrichter?
Ein Servoumrichter (häufig als elektrische Steuerung bezeichnet) ist ein Gerät zur Steuerung der Ausgangsleistung eines Motors, der beispielsweise zur Erzeugung einer Linearbewegung verwendet wird. Der Servoumrichter regelt genau die Motorleistung und die Motorreaktion gegen einen steuernden Eingang.
Elektrische Antriebe mit IP65 erweitert
IMI Norgren hat sein Angebot an elektrischen Antrieben um eine Ausführung mit Schutzart IP65 erweitert.